This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:AM6252ATCGGAALW

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467600/sk-am62a-lp-am6252atcggaalw

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件: AM62P

工具与软件:

我需要将6个 SPST 常开开关 直接连接到 SK-AM62A-LP 到 AM62处理器。

哪些引脚可以自由使用?

出于某种原因、 无论我使用哪种引脚、TM4C1294NCPDTT3R 器件上的引脚都是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ramin Tavassoli

    感谢您的提问。

    您能否确认您是使用 AM62x 还是 AM62Ax SOC 和 SK。

    我假设查询是 SK 上引脚的可用性。

    存在用户扩展头和 MCU 接头、您可以使用它们。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     With_Design-Updates..Notes_V1.0.pdf 中记录了 J4上的引脚13和15

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ramin Tavassoli

    谢谢你。

    Proc164为 AM62P

    EXP_GPIO0_42
    [44] EXP_GPIO1_22

    您是否想问您是否可以针对上述功能配置这些引脚?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 我问您是否可以将 SPST 常开开关接地、并通过这些引脚在按下按钮时观察按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ramin Tavassoli

    谢谢你。

    您应该能够使用这些 IO 连接交换机。

    请注意、我们不建议将 IO 直接连接到电源或接地。

    您可以参考使用 DIP 开关实现的引导模式配置、并遵循相同的步骤。

    此致、

    Sreenivasa