This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:用于 QSPI 的 PHY 调优模式

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447461/am625-phy-tuning-pattern-for-qspi

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

我使用的是采用 AM625 SOC 和 W25Q128JWSIQ 闪存芯片的定制板。 我已经成功地从 SDK (10_00_00_14)配置了闪存驱动程序、以使用1-1-4协议在50 MHz 下运行。 根据我的理解、可以通过执行 PHY 调优将频率提高到100 MHz。

API 文档提到为调优模式提供偏移、但我找不到有关该模式结构或内容的任何详细信息。 您能否提供有关如何定义调优模式的指导或文档?

谢谢!

Wojciech Jaśko ć