工具与软件:
大家好!
我目前正致力于一个项目、我们正在开发一个基于运行 Linux 的 AM3359的嵌入式系统。 我们使用的是具有6800系列接口的2 x 20字符 LCD 显示屏。 目前、我们通过从 MPU 驱动 GPIO 引脚来连接 LCD 显示屏。 但是、我们需要从 MPU 卸载此任务。 阅读技术参考手册、 我注意到 AM3359似乎具有 LCD 控制器。 根据手册、LCD 控制器支持 使用 6800系列接口的 LCD 字符显示。
尽管 LCD 接口的寄存器级编程模型已在技术手册中进行了详细说明、但我尚无法找到 将在 Linux 上使用的 LCD 控制器的任何示例程序或软件库。 适用于 AM335x 的 TI Linux SDK 似乎未包含任何示例或驱动程序、
我的问题是、TI 是否有任何资源可用于此目的? 如果没有、您会如何建议我继续? 我正在考虑为 LCD 控制器开发 Linux 内核驱动程序、或者使用/dev/mem.中的 mmap 来映射 LCD 控制器寄存器 您是否可能建议其他方法? 最后、我也会考虑使用 PRU 内核来开发 LCD 固件。
提前感谢您的帮助。
干杯!