This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:"Virtual"项目中的文件夹

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467390/ccstudio-virtual-folders-in-project

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

您好!

我发现在 Theia 中,与其他 IDE 相比,不可能在项目中创建"人工"资源结构。
我只能包含或链接到在我的硬盘上存在的 Theia 文件夹。
在工程中添加"虚拟"文件夹、并包含真实文件和文件夹是无法实现的。
因此、项目中的资源结构与硬盘上的文件结构相对应。 这使得我们难以管理未来的项目。
是否有针对此问题的权变措施?

谢谢!

Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    在项目中添加一个"虚拟"文件夹并包含真实文件和文件夹是没有办法的。

    虚拟文件夹仅用作链接文件/文件夹(或其他虚拟文件夹)的容器。 它并不是为了将实际文件/文件夹复制到、因为它不是真正的文件夹。

    [quote userid="516193" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467390/ccstudio-virtual-folders-in-project 项目中我的资源结构与硬盘上的文件结构相对应。 [报价]

    您可以将文件/文件夹链接到工程。 此类链接资源将显示在工程内部、但实际上可能位于工程文件夹外部。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_project-management.html#adding-or-linking-source-files-to-project

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    霍尔茨纳先生在我的问题上提出了这个问题。

    例如、这是我们的一个逆变器项目的 IAR 项目结构。 您在这里看到的所有文件夹都是n´t 实数、而只是 xml 文件中的条目。

    IAR 不能n´t 副本添加,所有较低级别的文件夹/文件(在磁盘驱动器上的真实文件夹/文件)都通过链接添加。

    我习惯了这种组织。 但你的答案让我思考 Ki。 谢谢。

    我之前添加了链接文件夹"来源"。 n´t 的问题是,我不希望应用程序文件夹中的文件"Neues Textdokument.txt"出现在我的项目结构中。 但我希望显示文件夹"ac_app"。 我在工程文件夹中创建了文件夹 Source 并创建了文件夹 Application、并通过链接添加了 AC_App。 它有点´s ,我承认我更喜欢 xml 文件中的虚拟文件夹比我的磁盘空间上的空文件夹,但这对我是有效的。

    感谢大家的努力。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="622340" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467390/ccstudio-virtual-folders-in-project/5632351 #5632351"]

    例如、这是我们的一个逆变器项目的 IAR 项目结构。 您在这里看到的所有文件夹都是n´t 实数、而只是 xml 文件中的条目。

    IAR 不能n´t 副本添加,所有较低级别的文件夹/文件(在磁盘驱动器上的真实文件夹/文件)都通过链接添加。

    [报价]

    是的、IAR EW 项目的工作方式与旧版 CCS 版本(CCS 3.x 及更早版本)在所有文件本质上是"链接"文件的情况下的工作方式相似。  

    当我们采用 Eclipse 作为我们的 IDE 框架时就谈到了这一点。 Eclipse 有一个基于文件夹的项目系统、在这个系统中、文件被添加/复制)至项目文件夹、而 Explorer 视图只是文件系统的部分代表。 在 Eclipse 环境中、连接功能实际上并不是缺省功能。 这一概念延续到 CCS Theia/20中、这是一个与 VS 代码类似的环境、也使用相同的概念。

    我不n´t 希望应用程序文件夹中的文件"Neues Textdokument.txt"显示在我的项目结构中。 [报价]

    请注意、您可以按文件名和扩展名进行筛选。

    https://stackoverflow.com/questions/36424810/how-do-you-exclude-some-file-extensions-in-visual-studio-code-explorer

    常规设置中、搜索"排除"以获取更多信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的深入见解。 当我的n´t 开始提问时、这会很方便、为什么我们不能像在 IAR 中那样100%地组织我们的项目。

    除了所有笑话,也感谢你提到的排除功能。 Im 非常肯定这将给我们在未来更多的自由度。

    祝你一切顺利

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助!

    请注意、CCS 20基于极受欢迎的 VS Code IDE。 许多 VS 代码文档以及提示和技巧(虽然不是全部、因为我们不是100% VS 代码)将适用于 CCS 20。