请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 SDK9.2。
由于客户电路板在高速 EMMC 下的工作状态不是很好、我们让大多数电路板在应用 NO-1.8V 后成功引导、使其进入低速模式。
然而、仍有两个电路板有问题(无法从 SD 闪存 eMMC)、我们要做一个实验来进一步降低 eMMC 时钟。
现在测量的 eMMC 时钟为50MHz、我们想尝试将其降低为25MHz。
请帮帮您 请提供有关如何将 eMMC 时钟从50MHz 更改为25MHz 的指南?
非常感谢、
Kevin