This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何优化 AM6442中的铁氧体数量

Guru**** 2472670 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM6442, SK-AM62-LP, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465680/am6442-how-to-optimize-the-number-of-ferrites-in-the-am6442

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件: SK-AM62-LPAM623、AM625

工具与软件:

您好!

我将设计一个电路板来评估 AM6442的许多特性。 我正在使用 EVM 和 Starterkit 作为设计参考、但由于 AM6442的电源电路中存在大量铁氧体、我遇到了困难。

我参考了以下 URL、其中建议通过参考 SK-AM62-LP 来优化铁氧体数量:

[常见问题解答] AM625/AM623定制电路板硬件设计–针对 SoC 电源轨的铁氧体(电源滤波器)建议
e2e.ti.com/.../faq-am625-am623-custom-board-hardware-design-ferrite-power-supply-filter-recommendations-for-soc 电源轨

在查看了上述 URL 之后,我设法将铁氧体的数量从10个减少到6个。 以下是所做更改的详细信息。 您能否告知是否可以进一步减少数量?

VDDS_OSC 的铁氧体数量增加了。 这些都是必需的吗?
移除了 VDDAR_0P85_USB0的铁氧体。 没有必要吗?
SK-AM62-LP 没有 VDDA_ADC、VDD_DLL_MMC0和 VDDAR_0P85_SERDES0的铁氧体。 可以移除这些铁氧体吗?

之前:10种铁氧体
VDDA_CORE ->铁氧体-> VDDAR_0P85_SERDES0 ->[AM64] VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_SERDES0_C
VDDA_CORE ->铁氧体-> VDDAR_0P85_USB0 -->[AM64] VDDA_0P85_USB0
VDDA_CORE ->铁氧体-> VDD_DLL_MMC0 --- >[AM64] VDD_DLL_MMC0
vdda_1v8 -->铁氧体->vdda_1v8_SERDES -->[AM64] vdda_1P8_SERDES0
VDDA_1V8 -->铁氧体->VDDA_ADC ------------------------------------------------------- >[AM64] VDDA_ADC、ADC0_REFP
VDDA_1V8 -->铁氧体->VDDA_1V8_USB0 --> >[AM64] VDDA_1P8_USB0
VDDA_1V8 ------------------------------------------------------- >[AM64] VDDS_OSC
VDDA_1V8 ------------------------------------------------------- >[AM64] VDDA_TEMP0
VDDA_1V8 ------------------------------------------------------- >[AM64] VDDA_TEMP1
VDDA_1V8 -->铁氧体->VDDA_PLL0 ------------------------------------------------------- >[AM64] VDDA_PLL0
VDDA_1V8 -->铁氧体->VDDA_PLL1 --> >[AM64] VDDA_PLL1
VDDA_1V8 -->铁氧体->VDDA_PLL2 --> >[AM64] VDDA_PLL2
VDDA_1V8 -->铁氧体->VDDA_1V8_MCU --> >[AM64] VDDA_MCU

之后:6种铁氧体
VDDA_CORE ->铁氧体-> VDDAR_0P85_SERDES0 ->[AM64] VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_SERDES0_C
VDDA_CORE ------------------------------------------------------- >[AM64] VDDA_0P85_USB0
VDDA_CORE ->铁氧体-> VDD_DLL_MMC0 --- >[AM64] VDD_DLL_MMC0
vdda_1v8 -->铁氧体->vdda_1v8_SERDES -->[AM64] vdda_1P8_SERDES0
VDDA_1V8 -->铁氧体->VDDA_ADC ------------------------------------------------------- >[AM64] VDDA_ADC、ADC0_REFP
VDDA_1V8 ------------------------------------------------------- >[AM64] VDDA_1P8_USB0
VDDA_1V8 -->铁氧体->VDDA_1V8_FB_OSC -->[AM64] VDDS_OSC
VDDA_1V8 -->铁氧体->VDDA_1V8_FB1 --- >[AM64] VDDA_TEMP[0-1]、VDDA_PLL[0-2]、VDDA_MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TK0312、  

    感谢您的提问。

    您能否将更改放在方框图上以便于查看。

    您可以参考 SK-AM62-LP 进一步根据需要进行优化。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa -注意这里;特别是在较低电压下。 移除一些铁氧体后进行 EMI/EMC 补救可能会成为问题。 请记住、1GHz 时钟的七次谐波发射可能是个问题。

    吉姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Kallikuppa

    感谢您的答复。

    这里提供了一个方框图。

    以橙色突出显示的电源引脚表示铁氧体连接已修改的位置。

    请帮助我优化铁氧体的数量。

    我们在此使用的是"BLM18PG121SN1"铁氧体。

    我们选择这种铁氧体是因为它用于其他产品、但其他 Murata 铁氧体也是可以接受的。

    您能否说明选择铁氧体时的任何注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TK0312、  

    谢谢你。

    我不确定您是否有机会查看 SK-AM62-LP。  

    唯一的其他优化可以是组合 VDDA 电源。

    如 Jim 所述、需要在特定实现下测试优化、以确认它们是否有效。

    如果性能成为问题、 在初始电路板设计期间、您可以设置铁氧体、将其替换为0r、并进行测试和优化。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好、Kallikuppa

    请您确认我在"之后"部分中建议的更改是否存在重大问题? 例如、移除 VDDAR_0P85_USB0和 VDDA_1P8_USB0的铁氧体是否是一个良好的决定?

    关于组合 VDDA 电源的建议、您是否有任何具体的指导原则? 例如、在考虑移除 ADC 的铁氧体时、是否应该保留 SERDES0的铁氧体?

    我之所以要减少铁氧体的数量、不是为了降低成本、而是为了通过减少可能会造成阻塞的电源类型的数量来简化布线。

    感谢您的帮助。

    此致、

    TK0312.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  TK0312

    谢谢你。

    始终建议通过铁氧体连接外设内核电源和 VDDA 电源。

    铁氧体可以单独使用或组合使用、如不同 SK 所示。

    应执行所有必要的仿真和测试、以确认特定 配置的适用性、

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、您不希望裸片上由 VDDA 供电的模拟部分的噪声 耦合到同一裸片上物理上不同的 VDD 供电模拟部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kallikuppa 和 Jim、

    谢谢、您的建议对于加深我的理解非常有帮助。 我现在知道直接连接 VDDA 和 VDD 电源会有很大问题。

    您会说、移除 VDDAR_0P85_USB0和 VDDA_1P8_USB0的铁氧体不是一个好主意。 但是、我知道共享其他地方使用的铁氧体是可以接受的。

    我已经创建了一个新的方框图。 如果您发现此图有任何问题、敬请告知。

    (1)移至串行器/解串器铁氧体(2)移至 VDDA 铁氧体(3)移至串行器/解串器铁氧体(4) EVM 原理图中无铁氧体

    图中所示的点(1)至(4)是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、VDDCORE (均处于内核使用的极低电压) 可能仍会有具有1GHz 合成时钟速率的1GHz 谐波。

    我将 根据 Sreenivasa 的正式回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  TK0312

    谢谢你。

    您可能需要一个选项来区分 VDDA0..2 PLL、以防万一并在稍后进行优化。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    您的评论非常清晰和有帮助。 我不反对再次添加铁氧体、因为我的目标是不强制减少元件。

    使用额外的铁氧体隔离 VDDA_PLL[2-0]电源是否是最佳选择? 如果还有任何其他引脚需要与 VDDA_PLL 一同移动、请告诉我。

    下面是当前最佳电源配置图。

    感谢您的帮助。

    此致、

    TK0312.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  TK0312

    谢谢你。

    我没有额外的输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    非常感谢您的帮助。 您的指导非常宝贵、我很高兴地通知您、我们实现了 AM6442的理想电源配置。

    此致、

    TK0312.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  TK0312

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa