请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员、我是 Jitendra。
我们需要32位微处理器 、 每个1Gbps 具有3个以太网端口、1个 CAN2.0B 或 CAN FD、7个 UART、这些都是主要特性。 请不要建议 下面的链接 DRA、AM 和 TDA 系列,我已经完成了。
谢谢!
Jitendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员、我是 Jitendra。
我们需要32位微处理器 、 每个1Gbps 具有3个以太网端口、1个 CAN2.0B 或 CAN FD、7个 UART、这些都是主要特性。 请不要建议 下面的链接 DRA、AM 和 TDA 系列,我已经完成了。
谢谢!
Jitendra
尊敬的 Jitendra:
这个问题是否与本主题中发布的问题相似? - https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467409/dra74p-dra74p
让我们继续在那里讨论。
此致、
Josiitaa.