This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:2-L 串行器/解串器寄存器初始化序列和配置

Guru**** 2470850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467481/dra829v-2-l-serdes-register-initialization-sequence-and-configuration

器件型号:DRA829V

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在为 PCIe 子系统使用2 L 串行器/解串器驱动程序时、我不确定除了默认值之外正确的寄存器初始化序列和建议的寄存器设置。 在 TRM (修订版 D)中找不到此信息。
在一个相关的 E2E 线程(DRA829V:2-L SerDes Register DFE_BIASTRIM_preg_j -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛中、由于参考的 SDK 中存在不同 的寄存器偏移(phy«drivers - ti-linux-kernel/ti-linux-kernel -此存储器包含已与开放源码 Linux 内核 kernel.org 上找到的未完成的 Linux 补丁集成的 Linux 内核、示例寄存器设置为无效。 对此内核的贡献需要发送到开源社区以供审核。)

哪个 参考 最适用、并提供建议的 2-L 串行器/解串器寄存器初始化序列和 要配置的值?

非常感谢您的帮助、如果您需要更多详细信息、请告诉我。

此致、
Jakob