请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62A-LP 工具与软件:
我有一个 Raspberry Pi 摄像头模块2 (IMX219)。 如何将其与 AM62A SK EVM 配合使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我有一个 Raspberry Pi 摄像头模块2 (IMX219)。 如何将其与 AM62A SK EVM 配合使用?
IMX219由适用于 AM62A 的 Processor SDK Linux 提供支持。 请从 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A 下载 SDK 、并按照 Linux Academy on cameras (滚动到)中的说明进行操作 CSI-2摄像头 )以在 AM62A 上运行 IMX219。
该 SDK 仅为 IMX219的分辨率高达1920x1080提供 ISP 配置二进制文件。 若要以3280x2464分辨率运行、请使用随附的二进制文件:dcc_2a_3280x2464_10b.bin、dcc_viss_3280x2464_10b.bin、并执行以下步骤:
IMX219_CAM_FMT="${IMX219_CAM_FMT:-[fmt:SRGGB8_1X8/1920x1080]}"IMX219_CAM_FMT="${IMX219_CAM_FMT:-[fmt:SRGGB10_1X10/3280x2464]}"gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 io-mode=dmabuf-import ! queue max-size-buffers=1 leaky=2 ! \ video/x-bayer, width=3280, height=2464, framerate=15/1, format=rggb10 ! \ tiovxisp sink_0::pool-size=4 sink_0::device=/dev/v4l-imx219-subdev0 sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI" \ dcc-isp-file=dcc_viss_3280x2464_10b.bin \ sink_0::dcc-2a-file=dcc_2a_3280x2464_10b.bin format-msb=9 ! \ video/x-raw, format=NV12, width=3280, height=2464, framerate=15/1 ! queue ! tiovxmultiscaler ! queue ! \ video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=15/1 ! \ kmssink driver-name=tidss sync=false force-modesetting=true