This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Rat 配置

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468329/am625-rat-configuration

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户希望确认、他们可以在 SysConfig 中配置多达16个 RAT 区域吗? 对此有何限制?

是否可以仅选择 GPIO0组作为区域?

例如、我的客户能否仅覆盖下面列出的引脚?

在 RAT 选项卡中、是否还需要输入本地地址? 如果是、他们如何知道本地地址? 或者这是自动配置的吗?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    您能否通过覆盖 PIN 来告诉您什么意思?

    这与 RAT 配置有何关系?

    此致、

    Tushar