This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:AM62P 封装引脚延迟

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416164/sk-am62p-lp-am62p-package-pin-delay

器件型号:SK-AM62P-LP
主题中讨论的其他器件: AM62P

工具与软件:

你好、

我正在寻找 1

在 SK-AM62P-LP EVM .brd 布局文件中、约束管理器中缺少 AM62P 引脚的引脚延迟值。 我希望在布局中添加这些值、因为 DDR 长度匹配尤其需要这些值。

您能否提供可以导入到.brd 的引脚延迟文件?

2.您能否提供可用于仿真的最新 ibis 文件?

3. AM62P 有没有功耗估算工具?

谢谢!

Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jhon、您好!  

    感谢您的提问。

    您能否说明一下您是否正在寻找 DDR 的 AM62P 封装布线的引脚延迟信息?

    我们目前支持与引脚延迟相关的信息、即在 NDA 下。  

    您能否与任何 TI 销售团队合作获取这些文件?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jhon、您好!  

    请参阅我从 DDR 专家处收到的以下意见:  

    Sreenivasa 中、封装引脚延迟可以在 AM62P DDR 布局指南第4节中找到

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprad66

    此外、请参阅以下常见问题解答  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1419150/faq-am625-am623-am625sip-am625-q1-am620-q1-am62a7-am62a3-am62p-am62p-q1-am6442-am2432-custom-board-hardware-design-s-parameter-and-ibis-model-of-io-buffer

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    除了 PDF 文件中列出的 DDR 延迟外、应该还有所有其他 CPU 高速接口焊球的封装延迟、例如 SD/MMC、DSI、LVDS、RGMII 等

    通常、提供一个内部封装延迟文件(AM62x 就是如此)。 这些延迟是必需的、因为在长度匹配中应考虑到它们。  EVK 参考.BRD 布局文件中不包含内部封装延迟。

    您能否提供所有其他 CPU 焊球的延迟?

    谢谢!

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jhon

    谢谢你。

    让我内部检查并更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jhon

    谢谢你。

    让我内部检查并更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jhon、您好!

    请参阅以下专家的评论并提供您的意见。

    我们不会向客户供应此类产品。  他们为什么需要它?  我认为对于大多数外设频率、封装延迟将是电路板线迹其余部分的一小部分。  他们是否担心高速外设?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    我们将通过您的 TI 销售联系人就该问题与您的团队联系。

    此致、

    Melissa