主题中讨论的其他器件: DRA821
工具与软件:
大家好、团队成员:
我在一个新工程中选择了 DRA821U-Q1系列处理器。 关于这款处理器、我有几个问题。 公式。
1.我们要求3个1Gbps RGMII 以太网端口同时进行数据传输。 这些寄存器不用于互联网连接、而是用于从一个电路板到另一个电路板的数据传输。
2.它是视频实时流数据、将输入到 DRA821U-Q1的一个以太网端口、并且会发生一些视频处理和 IP 地址更改、完成这些活动后、数据将发送到 DRA821U-Q1处理器的另一个以太网端口进行输出、然后它将发送另一个电路板的以太网端口进行显示。 处理这些活动。 请告诉我。
3.请分享评估板、原理图和设计文件的详细链接。
4.您会提供软件开发支持吗?
5.分享有关 DRA821U-Q1停产产品详细信息。
请清除它 是否可用于此应用。 应用领域将是防御车辆。
此致、
Jitendra
M-9999080127.