This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:GPMC 地址引脚是否可以使用任何引脚定义并由 FW 重新定义?

Guru**** 2460440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459953/am623-could-gpmc-address-pin-use-any-pin-definition-and-re-define-by-fw

器件型号:AM623

工具与软件:

尊敬的 Expert:

GPMC 地址引脚是否可以使用任何引脚定义 并由固件重新定义?

例如、分配给 GPCM0_A1用作地址位16的 S5_GPMC_A16。

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    该专题专家目前不在一周内任职。 请预计响应会延迟。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tushar、您好

    有更新吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

    我正在查看您的问题,您可能会 在今天得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 您好!

    您问的是、同一个 GPMC 引脚是否可以用于 GPIO 或任何外设等任何其他功能?

    如果您需要上述信息、我们需要查看 AM62X 的数据表。

    本数据表提供了有关每个引脚的完整信息、这些引脚可以支持哪种功能。

    此致、

    Anil。