This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:AM62A 与 AM62D

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467658/am62d-q1-am62a-vs-am62d

器件型号:AM62D-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

问题1:能否详细介绍一下 AM62A 和 AM62D 之间的区别?
具体而言、它们是否配备了相同的 DSP 但无法使用 MMA、还是块配置本身不同?

问题2:关于在 AM62A C7x 上实施 FreeRTOS、我被告知、虽然可以实施自定义代码、但 TI 不支持生产使用。
是这样吗?
如果是、是否计划在未来增加生产支持

问题3:能否将 FreeRTOS 与 AM62D 的 A53内核配合使用以进行大规模生产?
我有关"AM62D-LIMITED-SW"的申请仍待处理。

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1。 AM62A 与 AM62D 差异:  

    • AM62A:面向视觉应用。 未打开 C7x MMA 以进行自定义编程  
    • AM62D:面向 汽车音频、专业音频、 A&D、T&M、医疗等细分市场的信号处理应用。 随着该 器件针对各个 市场推出、C7x 已打开、可进行自定义编程。

    问题3。 AM62D FreeRTOS SDK: 它可用于大规模生产。 目前、该软件仅限于汽车市场。 一旦软件和应用支持准备就绪、它将向更多市场开放。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manisha-San:

    感谢您的答复。  

    抱歉。 我还有一个问题。
    Q3-2Can、我们使用具有 AM62的 A53内核的 FreeRTOS A 大规模生产呢?

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    请等待 AM62A 专家回答该问题、  

    此致、

    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H San

    AM62A 免费 RTOS A53支持的容量有限、驱动程序集非常有限、您可以在版本说明中找到支持的内容

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/10_01_00_33/exports/docs/api_guide_am62ax/RELEASE_NOTES_10_01_00_PAGE.html

    目前没有在 AM62A 上下文中添加或增加相关功能/支持的计划。 因此、如果客户需要低功耗、复杂驱动器(显示屏、摄像头、USB 等)或安全性等特性、我们没有计划在 A53等 AM62A 上提供这类特性  

    如果您有关于客户终端应用的更多详细信息、请随时在此处或离线分享用例、以帮助指导您更好地选择正确的产品/软件。  
    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Manisha-San, Mukul-San

    感谢您的答复。  我明白了。  必要时我们将离线咨询。

    此致、
    还可以