This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:外部和内部扩频振荡器支持

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467752/am625-external-and-internal-spread-spectrum-oscillator-support

器件型号:AM625

工具与软件:

1. AM62x 处理器是支持外部时钟发生器、还是仅支持晶体振荡器?

2.如果支持外部时钟发生器、它是否也支持 SS 振荡器? 使用 SiT9005AC-13-18NH25.000000作为振荡器时、USB 设备模式通信出现问题。 LPDDR4、SD 卡接口和 eMMC 闪存等其他外设一般都工作。

3. 根据此链接(https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358154/am625-pll-spread-spectrum-modulation)、AM62x 器件不支持内部 SS 功能。 它是否仍然正确、或者现在是否受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是。 您可以使用1.8V LVCMOS 时钟源而不是晶体电路。 但是、当前数据表未定义 MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源要求。 我们将在下一版本的数据表中添加这些要求。 现在、请参阅 AM62Dx 或 AM62Px 数据表的"MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源"部分。 AM62x 的要求是相同的。

    2) 2)支持外部1.8V LVCMOS 源、但不是展频源。 如上所述、请遵循    AM62Dx 或 AM62Px 数据表的"MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源"部分定义的要求。

    3)正确。 AM62x 当前不支持 SSC。 我们可以 在将来为 DSS 外设提供资源的 PLL 上支持 SSC、但没有计划为任何其他 PLL 支持 SSC。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速而清晰的答复。