This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:在 TDA4EVM 板上进行定制 SPI 驱动器开发

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467836/j721excpxevm-custom-spi-driver-development-on-tda4evm-board

器件型号:J721EXCPXEVM

工具与软件:

您好!

我想了解要在 TDA4EVM 板上开发 LLD (低级驱动程序)、而不是内置 SPI 驱动程序。

是否有可能在 TDA4EVM 板上配置自定义 SPI 驱动器?

通常、 SPI 驱动器开发需要设置哪些参数或设置接受标准?

谢谢、此致、

Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    这适用于 Linux 还是 RTOS? 如果是 RTOS、我可以通知我的一位在该代码库中比较精通的同事。 另一方面、如果是 ts、我们有一个以 spidev 为例的应用手册:https://www.ti.com/lit/an/sprad26/sprad26.pdf?Linux=1738150768362&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    感谢您的回复!!

    我需要使用 RTOS 开发 SPI 驱动程序、因为 Linux 默认 SPI 驱动程序是预先配置的。

    另外、您能否回答以下问题:

    1)是否可以在 TDA4EVM 板上配置自定义 SPI 驱动器?

    2) 2)通常、 SPI 驱动器开发需要设置哪些参数或满足哪些验收标准?

    谢谢、此致、

    Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 在路径 pdk_jacinto_10_01_00_25/packages/ti/drv/spi 中提供基于 RTOS 的 SPI 驱动程序、但您的要求是要在 TDA4板上开发自定义 SPI 驱动程序、但如果遇到任何问题、TI 不会进行任何验证。

    定制 SPI 驱动器既不会经过 TI 验证、也不会被接受。 我的建议是分析 SDK 中的当前驱动程序源代码和文档、并采用类似的方法。

    此致

    Tarun Mukesh