This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:测试用于安全启动的备份密钥

Guru**** 2471920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467644/processor-sdk-am62a-testing-the-backup-keys-for-secure-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

您好!

我想使用编程到 hs-se 器件中的定制 bmpk.pem 进行测试。 查看一些线程后、似乎必须将 keyrev 更改为"2"以激活备份密钥。

如果 smpk.pem 在电路板的 keyrev 更改之前丢失了、会发生什么情况?bmpk.pem 有什么用途?

这个转换是通过我最初在 MCU SDK 中使用的同一 sbl_keywriter 工具完成的吗?

转换映像是否也必须使用原始密钥进行签名以便电路板接受?

 如果我使用的是 mcu_plus_sdk_am62ax_09_00_00_19、您能否分享如何使用备份密钥? 我按照 AM62AX_OTP_SMpk 的指示、将 Keywriter_User_Guide 和 bmpk 密钥最初编程到电路板中。 我阅读了本常见问题解答、但我不确定这些相同的步骤是否适用于我。

e2e.ti.com/.../faq-am6442-am243-how-to-use-the-tisci-apis-read_keycnt_keyrev-write_keyrev-to-activate-the-backup-key-set

谢谢!

Joseph