This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:JPEG 2000

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465252/am67-jpeg-2000

器件型号:AM67

工具与软件:

尊敬的 AM67团队

一个新客户正在考虑将 AM67系列用于他们的新项目、并正在寻找对 H.264/265编解码器和 JPEG 2000编解码器的支持。
Processor SDK AM67如何支持 H.264/265和 JPEG 2000编解码器?

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    很抱歉耽误你的时间。 AM67编解码器 IP 是 Wave521CL、它不支持硬件加速编码和解码。 但是、我们的 Linux 软件栈(GStreamer)确实支持 JPEG 的软件编码和解码。  

    对于 H264和 H265标准、同时支持硬件加速编码和解码。 您可以在上找到更多信息 TRM (在6.6节视频加速器中) .

    谢谢!
    Sarabesh S.