This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:HS-I2C:如何在 FS 中使用 I2C

Guru**** 2470830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467887/tda4vl-q1-hs-fs-how-to-use-i2c-in-sbl

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在尝试通过 HS-I2C 器件上的 FS 总线访问 I2C 总线。

关于如何在 SBL 中使用 I2C、是否有任何可用的起点?

如果不是、我想办法是将`j721s2_evm/include/board_internal.h` I2C 函数移到通用`board/board.h`标头中、从而将这些函数暴露给 SBL。
您认为这种方法存在任何问题吗?

我期待收到您的回复! 此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    TDA4VL PSDK RTOS 版本随附的默认 SBL 代码已使用 I2C。

    例如,在 sbl_main.c 文件(PDK_version>/packages/ti/boot/sbl/board/k3/sbl_main.c )中查看一个 main()函数  ,它调用 Board_initBoardIdData (),它已经调用 Board_setI2cInitConfig ()和后来的 Board_getIDData (),这些函数调用 I2C 函数。

    谢谢。