This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:AM68和 TDA4VM 处理器上的 OpenCL 支持

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467624/am68-opencl-support-on-am68-and-tda4vm-processors

器件型号:AM68
主题中讨论的其他器件: TDA4VM

工具与软件:

我正在尝试从文档中弄清楚是否可以针对 am68和 tda4vm 运行 OpenCL。 从该论坛上之前的帖子中、我找到了此链接:
https://git.ti.com/cgit/graphics/ti-img-rogue-umlibs/

但我不确定这是否 是预期的 工作 、以及它是否得到支持。  由于这两个处理器(am68和 tda4vm)还包含 C7x DSP 和 GPU、因此我很想了解哪些系统(GPU 或 DSP) OpenCL 已 公开。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的提问。 我可以确认官方 OpenCL 支持计划于5月中旬发布的 SDK 11.0。 我相信可以通过在 Yocto 构建中启用的一些修改来运行、但我们仍在进行符合性测试。

    谢谢!
    Sarabesh S.