This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:是否可同时在两个端口上提供 USB 功能?

Guru**** 2470930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467656/sk-am62a-lp-usb-function-on-two-ports-at-the-same-time

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的专家:

TI 的 Linux SDK 能否在两个端口上同时支持 USB 功能?
(功能:USB 主机或功能)

一般而言、我知道由于 USB 小工具驱动程序的限制、不能在 Linux 上的两个端口上使用 USB 功能。

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    [报价 userid="402494" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467656/sk-am62a-lp-usb-function-on-two-ports-at-the-same-time "] TI 的 Linux SDK 能否同时在两个端口上支持 USB 功能?
    (功能:USB 主机或功能)[/QUOT]

    您是否想问、两个 USB 端口是否可以同时支持 USB 设备功能? 有。

    通常、由于 USB 小工具驱动程序的限制、我理解 Linux 上的两个端口不能使用 USB 函数。

    准确的说法是、不能在两个 USB 端口上使用相同的 Linux 传统 USB 小工具驱动程序。 不过、Linux USB 小工具 configfs 可以使用同一个 USB 小工具创建两个不同的 USB 小工具、该功能可以在两个 USB 端口上使用。 这使得两个 USB 端口可在同一 USB 小工具功能中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bin:  我希望用户的意思不是 USB 主机和设备-但是关于 USB 小工具设备、我同意您的看法。

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 的参与。