This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:在工作中的 AM62x Sitara 板上更改 DRAM

Guru**** 2469950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468165/am623-changing-dram-on-a-working-am62x-sitara-board

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

我们的产品使用运行 Linux 的 AM62x Sitara。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am623.pdf
目前、它使用以下16Gbit DDR4芯片:
https://www.digikey.com/en/products/detail/micron-technology-inc/MT40A1G16TB-062E-F/15908251
此应用不需要内存密集型、我们想将 DRAM 芯片降级以缩减成本、但不对 PCB 进行任何更改。

问题:
1.如果我们改为类似的 DDR4芯片,但占用空间、总线宽度和时间(访问、写入、页面等)完全相同,但大小只有一半(8Gbit)
我们是否必须更改 BSP/Bootloader 中的任何内容? 或者它将是一个简单的直接替代产品?
2.如果我们选择不同尺寸和不同计时的 DDR4芯片,建议采用什么方法重新调整系统以获得新内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果您使用的是相同的制造商、则只需一个替换件即可。  使用不同的制造商也应该可行、但可能会有稍高的几率、您可能需要调整端接和驱动强度设置。

    2.请使用 DDR 寄存器配置工具(https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x)重新调整新存储器。  相关说明位于工具的自述文件中。

    请注意、可能还需要更改软件组件的内存分配。  要对此进行测试、您可以使用现有电路板、只需使用 DDR 寄存器配置工具配置8Gbit (即使用现有存储器的一部分)  

    此致、

    James