工具与软件:
您好!
我运行 ethfw 固件的演示应用、也想运行 RTOS 客户端应用(app_remoteswitchcfg_client)。 我有用于 Linux 和 ETHFW 服务器的 UART 输出、但没有用于客户端的输出。 我想知道如何配置它、以便在可能的情况下选择 UART 输出。 此外、我确信该应用程序已正确加载:
将远程处理器2加载数据@addr=0x82000000 904700字节:成功!
486836字节在232ms (2MiB/s)内读取
将 DATA@addr=0x82000000 486836字节加载到远程处理器3:成功!
在160ms (944.3KiB/s)内读取154848字节
将 DATA@addr=0x82000000 154848字节加载到远程处理器4:成功!
在159ms 内读取了154848字节(950.2KiB/s)
将 DATA@addr=0x82000000 154848字节加载到远程处理器5:成功!
在164 ms (2.9 MiB/s)内读取498940字节
将远程处理器6加载到 DATA@addr=0x82000000 498940字节:成功!
在160ms (944.3KiB/s)内读取154848字节
将 DATA@addr=0x82000000 154848字节加载到远程处理器7:成功!
14283024字节在304 ms (44.8 MiB/s)内读取
将远程处理器8加载到 DATA@addr=0x82000000 14283024字节:成功!
14684488字节读取时间为310ms (45.2MiB/s)
将远程处理器9加载到数据@addr=0x82000000 14684488字节:成功!
在305 ms 内读取14283136字节(44.7 MiB/s)
将远程处理器10加载到 DATA@addr=0x82000000 14283136字节:成功!
14283136字节在304 ms (44.8 MiB/s)内读取
将远程处理器11加载到 DATA@addr=0x82000000 14283136字节:成功!
提前感谢您的帮助。
此致、
Romain