This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416:用于 BSDL 的组件包文件##39;TI_BC_7A##39

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468610/tms320c6416-component-package-file-ti_bc_7a-for-bsdl

器件型号:TMS320C6416

工具与软件:

大家好、如果 TI_BC_7A 软件包文件仍可用、我将申请获取该文件。
此器件型号的 BSDL 文件需要:

Use TI_BC_7A.all;   -- package for cell bc_7a

如果您需要更多信息、请告知我。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph Moreno

    TI>com 产品文件夹似乎表明该器件已停产。 所以不确定可以提供多少支持。

    我找到了以下模型、请检查这是否有帮助。

    e2e.ti.com/.../sprm206.zip

    此致、

    Sreenivasa