This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:计算 EMIFB 总线上 SDRAM 的刷新率。

Guru**** 2470360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467947/tms320c6747-calculating-refresh-rate-for-a-sdram-on-emifb-bus

器件型号:TMS320C6747

工具与软件:

在文档  SPRUH91D–2013年3月–2016年9月修订、第789页中、刷新计算显示为 •refresh_rate =(EMIFB 时钟速率)/(所需的 SDRAM 刷新速率)
我的 EMIFB 时钟为100MHz。 我的 SDRAM 刷新率为1行3.90625us。

总刷新率为16ms、有4096个。

在公式 Refresh Rate = 100 MHz / 3.90625 us = 25.6 x10*9中。

这似乎不正确、字段的字段为16位宽。 十六进制值为5 F5E1 0000。

公式是错误的、还是我做了一些错误的事情?

谢谢!

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    我会查看一下、明天再与您联系。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    具体公式为  

    refresh_rate = SDRAM 时钟频率 ×μ A SDRAM 刷新率

    它是一个乘法、而不是除法。

    您的答案应为390 (186h)

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。