请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6747 工具与软件:
我在 EMIFB 中有一个 SDRAM、刷新率为16毫秒4096行。
TRAS_Max 为120k ns、我查看文档 SPRUH91D–2013年3月–2016年9月修订的表19-22
EMIFB.SDTIM2位30-27 (4位宽)的 T_RAS_MAX 的公式为:
T_RAS_MAX = (TRAS_Max / SDRAM 刷新率)-1
我将使用16ms/4096、SDRAM 刷新率= 3.90625us。
T_RAS_MAX =(120us / 3.90625us)-1 = 29.72 对于4位字段来说、这个数字太大。
有什么建议吗?
谢谢、Tony