主题中讨论的其他器件:DRA829、 TDA4VM
工具与软件:
尊敬的专家:
我目前使用的是 Jacinto7 J721E/DRA829/TDA4VM 评估板、SDK 使用的是最新的 Linux Processor SDK (10.01.00.04)、并且有两个与以太网相关的问题。
问题1。 首先、我可以成功地通过 PC ping eth0、其次、也可以成功地通过 PC ping eth1。 但是、当我再次尝试使用 PC ping eth0时、失败了。 是否有办法解决此问题?
问题2: 首先、我可以通过"ifconfig"或"IP a"看到 eth0、eth1和 eth2、但使用一段时间后、eth1和 eth2就会丢失。 即使我重新启动或检查 uboot 中"dorprocboot 1"的配置、我仍然只看到 eth0已成功启用。 是否有办法解决此问题?
提前感谢您的帮助!
BR
Jay