This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:TDA1MEDCCYEQ7Q1 -设置 DE 驱动器开关

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468218/tda2e-tda1medccyeq7q1---setting-de-driver-on-off

器件型号:TDA2E

工具与软件:

尊敬的团队:

 在我们的项目之一中、我们调试串行器和解串器中的 PLL 锁定问题。 为了调试该问题、我们需要监测串行器中的 DE (Data Enable)引脚、以控制需要从 SoC 驱动的特定引脚。

请建议哪个控制模块寄存器配置为启用/禁用串行器的 DE 引脚。  

详细信息:

SoC: TDA1MEDCCYEQ7Q1  

串行器:MAX9259

引脚配置详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这来自 DSS。 因此、请从 DSS 驱动某种显示输出来切换此信号。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

     您能否详细说明如何在 DSS 中处理。

    我还在 TDA1 TRM 中找到了具有启用/禁用功能的 DE CONTROL 寄存器。 我可以从此寄存器尝试一下。

    但我找不到寄存器地址。 请分享我将尝试禁用和验证的寄存器详细信息。

    谢谢

    切坦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    请参阅 TRM 中的 DSS 章节。 它可用于切换该引脚。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

     我使用的是 TDA1 - TDA1MEDCCYEQ7Q1 、在此文档中我找不到该部分。 请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    好的、此设备具有 hdvpss 和 hdvpss 驱动程序、但支持编程 Venc。 我想法雷奥已经使用了这个器件、所以应该有软件可用于对 hdvpss 进行编程。  您能内部检查一下吗?  

    此致、

    Brijesh