This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:MCAL 在新的 Autosar 矢量封装中的集成

Guru**** 2470680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467819/sk-am62a-lp-mcal-integration-in-new-autosar-vector-package

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

指定 TI 团队、


目前、我们正在为 AM62A 编写 Autosar R30矢量封装。

我们需要使用 McalIntegrationHelper 工具生成 TI MCAL 模块的.ARXML 文件、因此我们需要在您这边提供以下两个输入:

1 - MCAL 封装(mcusw)

2- Tresos

谢谢、此致、

Mohamed Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    1. TI MCAL SDK 可在以下链接找到:
    https://www.ti.com/secureresources/PROCESSOR-SDK-MCAL AM62X-AM62X 

    2. EBtresos 软件包和许可证位于:
    https://www.ti.com/secureresources/PROCESSOR-SDK-MCAL-EB-TRESOS 

    请同时申请两者的访问权限。 请告诉我 将申请访问权限的其他人的电子邮件 ID。

    此致、
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithika:

    [报价 userid="517849" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467819/sk-am62a-lp-mcal-integration-in-new-autosar-vector-package/5633049 #5633049"]https://www.ti.com/secureresources/PROCESSOR-SDK-MCAL AM62X [/报价]

    我注意到您为 AM62X 发送了 mcusw、而不是 AM62A、它们是否都有相同的 mcusw?

    谢谢、此致、

    Mohamed Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    是的、所有 Sitara MPU 器件都受通用 MCAL SDK 封装支持。

    此致、
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithika:  

    您能告诉我、mcusw 中提供的驱动程序应该使用哪个内核吗?

    更具体地说、mcusw 中的驱动程序是否可以在 MCU_R5FSS0_0或 WKUP_R5FSS0_0上工作?

    谢谢、此致、

    Mohamed Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mohamed  Anwar、

    对于 AM62A (以及除 AM62x 之外的所有其他 Sitara 器件)、MCAL 驱动程序支持 MCU-R5内核、而不支持 WKUP-R5/DM-R5内核。

    仅对于 AM62x、MCAL 用于  WKUP-R5/DM-R5、因为这是唯一可用的 R5内核(MCU-M4内核将无法高效支持 Autosar)。

    此致、
    Krithika