This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:配置 TDA4 SoC 以从同一引脚生成 PWM 和中断

Guru**** 2557560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466466/tda4vm-q1-configuring-tda4-soc-to-generate-pwm-and-interrupt-from-the-same-pin

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

您好!

对于我们的业务逻辑、我们需要在定义的频率(30Hz)下配置一个 PWM O/P。 问题是我们是否可以将同一 PWM 接口配置为在出现上升沿或下降沿时进行中断(SoC)?

谢谢!
Deepak Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 可以在发生以下任何事件时生成中断:

    •时基计数器等于零(EPWM_TBCNT[15-0] TBCNT = 0000h)。

    •时基计数器等于周期(ePWM_TBCNT[15-0] TBCNT = ePWM_TBPRD[15-0] TBPRD)。

    •当计时器递增时、时基计数器等于比较 A 寄存器(EPWM_CMPA)。

    •当计时器递减时、时基计数器等于比较 A 寄存器(EPWM_CMPA)。

    •当定时器递增时、时基计数器等于比较 B 寄存器(EPWM_CMPB)。

    •当定时器递减时、时基计数器等于比较 B 寄存器(EPWM_CMPB)。

    可以从中断事件计数器中读取已发生事件的数量(EPWM_ETPS[3-2]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复