This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE (TDA4VMeco)能否支持第二个 DSI 输出?

Guru**** 2470360 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456215/tda4ve-q1-could-tda4ve-tda4vmeco-support-2nd-dsi-output

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH、TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

 

Brijesh 说、  可以在 TDA4VH 上支持第2个 DSI、但 TDA4VE 无法进行测试。

对于 TDA4VH 第二个 DSI、该值将介于10.1和10.2之间

让我再次确认"TDA4VE 无法进行测试"。

这是否意味着 TDA4VE (TDA4VMeco)不支持 第二个 DSI 输出?

如果需要、 TDA4VE 和 TDA4VH 之间的硬件是否有与第2个 DSI 输出相关的差异?

谢谢

Daniel