This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PROCESSOR-SDK-J721S2:如何在 J721S2器件上启用第二个 DSI 实例。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468944/faq-processor-sdk-j721s2-how-to-enable-second-dsi-instance-on-j721s2-device

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

J721S2器件支持来自显示子系统的两个 DSI 输出。   Processor SDK RTOS 已支持第一个 DSI 输出(即 DSI0)、这可通过 EVM 上的 DSI 转 DP 转换器来使用。 Processor SDK RTOS 不支持第二个 DSI 输出(即 DSI1)、因为该输出的 EVM 上没有连接任何器件。  

本文提供了在 Processor SDK RTOS PDK 驱动程序中启用第二个 DSI 的补丁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的补丁增加了对  PDK 驱动程序中第二个 DSI 实例的支持。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Added_5F00_Support_5F00_For_5F00_DSI1.patch

    请查看以下有关此补丁的详细信息。

    -请将此补丁应用于 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04\pdk_j721s2_10_01_00_25文件夹。  

    -当前的 DSI 驱动程序在 packages/ti/drv/Dss/dctrl/dss_dctrlDsi.c 文件中只支持控制 单个 src 实例。  

    -此修补程序更新此驱动程序以支持多个实例,由 DSS Display 驱动程序传递的实例 id 控制。  

    -基于实例 id ,它配置 DSI 实例。  现在两个 DSI 实例都可以同时处于活动状态。 可以使用 Dss_DctrlDsiParams.instId 参数从应用程序传递此实例 id。  

    -为了将输入管道连接到第二个 DSI 实例,请使用 OVERLAY4连接到视频管道,然后使用 Overlay4连接到 VP4和 VP4连接到 DSI1通过24位接口。

    此致、

    Brijesh