This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:内部错误:哎呀

Guru**** 2470360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1421973/am62a7-internal-error-oops

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件: TFP410

工具与软件:

在 am62a7上使用新的6.6内核(10 SDK)进行重启测试时、我们注意到4500次启动中有1次 PWM 出现了"内部错误:OOPS"。 请参阅日志片段:

[    6.897404] Mem abort info:
[    6.900210]   ESR = 0x0000000086000006
[    6.907004]   EC = 0x21: IABT (current EL), IL = 32 bits
[    6.912723]   SET = 0, FnV = 0
[    6.912745]   EA = 0, S1PTW = 0
[    6.912748]   FSC = 0x06: level 2 translation fault
[    6.912755] user pgtable: 4k pages, 48-bit VAs, pgdp=00000000849f7000
[    6.912761] [0000000000000000] pgd=08000000848f9003, p4d=08000000848f9003, pud=08000000848cb003, pmd=0000000000000000
[    6.912783] Internal error: Oops: 0000000086000006 [#1] PREEMPT SMP
[    6.912791] Modules linked in: display_connector pwm_omap_dmtimer v4l2_jpeg dwc3_am62 k3_j72xx_bandgap rtc_ti_k3 rti_wdt j721e_csi2rx ti_k3_r5_remoteproc wave5 ti_k3_dsp_remoteproc videobuf2_dma_contig v4l2_mem2mem videobuf2_memops virtio_rpmsg_bus rpmsg_ns videobuf2_v4l2 rpmsg_core v4l2_async snd_soc_davinci_mcasp videobuf2_common snd_soc_ti_udma snd_soc_ti_edma tidss snd_soc_ti_sdma videodev ti_tfp410 drm_dma_helper sa2ul cdns_dphy_rx mcrc64 mc drm_kms_helper ltc2945 at24 spi_omap2_mcspi pwm_tiehrpwm optee_rng rng_core fuse drm drm_panel_orientation_quirks ipv6
[    6.912905] CPU: 3 PID: 48 Comm: kworker/u8:3 Not tainted 6.6.32-01382-g0718452195f9-dirty #23
[    6.912912] Hardware name: Critical Link MitySOM-AM62A (DT)
[    6.912919] Workqueue: events_unbound deferred_probe_work_func
[    6.912947] pstate: 80000005 (Nzcv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--)
[    6.912955] pc : 0x0
[    6.912965] lr : of_pwm_get+0x158/0x238
[    6.912975] sp : ffff800081e6ba00
[    6.912978] x29: ffff800081e6ba00 x28: 0000000000000000 x27: ffff0000078e1c80
[    6.912988] x26: ffff00007fccd4c0 x25: ffff80008196ef30 x24: ffff000001123c10
[    6.912997] x23: 0000000000000000 x22: ffff00007fccd4a8 x21: ffff00007fccd948
[    6.913005] x20: ffff80008196ef50 x19: ffff0000063d8d80 x18: ffffffffffffffff
[    6.913014] x17: ffff7ffffc77b000 x16: ffff800081af0000 x15: ffff00000602a3da
[    6.913023] x14: ffffffffffffffff x13: 0000000000000038 x12: 0101010101010101
[    6.913032] x11: 7f7f7f7fffffffff x10: ffff840083413df4 x9 : ffff8000806e2688
[    6.913040] x8 : 0101010101010101 x7 : 000000000000736c x6 : 00000000000080ef
[    6.913049] x5 : fffffbfffde0a580 x4 : 0000000000000000 x3 : 0000000000000000
[    6.913057] x2 : 0000000000000000 x1 : ffff800081e6ba68 x0 : ffff0000063d8d80
[    6.913068] Call trace:
[    6.913071]  0x0
[    6.913080]  devm_fwnode_pwm_get+0x5c/0xb0
[    6.913087]  led_pwm_probe+0x174/0x420
[    6.913096]  platform_probe+0x70/0xf0
[    6.913104]  really_probe+0x150/0x2c0
[    6.913111]  __driver_probe_device+0x80/0x140
[    6.913119]  driver_probe_device+0xe0/0x170
[    6.913126]  __device_attach_driver+0xc0/0x148
[    6.913134]  bus_for_each_drv+0x88/0xf0
[    6.913143]  __device_attach+0xb0/0x1c0
[    6.913151]  device_initial_probe+0x1c/0x30
[    6.913159]  bus_probe_device+0xb4/0xc0
[    6.913166]  deferred_probe_work_func+0x90/0xd0
[    6.913173]  process_one_work+0x148/0x388
[    6.913184]  worker_thread+0x338/0x450
[    6.913190]  kthread+0x120/0x130
[    6.913197]  ret_from_fork+0x10/0x20
[    6.913225] Code: ???????? ???????? ???????? ???????? (????????) 
[    6.913235] ---[ end trace 0000000000000000 ]---

我们不确定这可能与什么有关。 PWM 系统是否发生了任何可能相关的重大变化?

谢谢!

   Joshua Bourgeot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此问题是否仍然存在?

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aparna、

       是的、此问题仍然存在。 不过、我们在调试方面取得了一些进展。 导致错误的代码行位于 drivers/pwm/core.c 文件中的 of_pwm_get。 特别是 of_xlate 函数调用:

    pwm = chip->of_xlate(chip, &args);

    似乎很少见(我们每隔数千个引导周期就会看到一次该问题)、of_xlate 函数指针可能为空。

    我们目前的问题是弄清这是为什么以及我们如何解决它。

    谢谢!

       Joshua Bourgeot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 of_xlate 调用之前芯片结构状态的一些附加调试信息。

    错误启动:

    [    7.121912] chip->dev: 00000000dfcdfcd7
    [    7.121919] chip->ops: 00000000570db9b8
    [    7.121922] chip->base: 2
    [    7.121924] chip->npwm: 1
    [    7.121926] chip->of_xlate: 0000000000000000
    [    7.121929] chip->of_pwm_n_cells: 0
    [    7.121932] chip->list.prev: 000000003b77431f
    [    7.121934] chip->list.next: 000000009e5ade5e
    [    7.121937] chip->pwms: 000000007463478b

    良好启动:

    [    7.255214] chip->dev: 000000008f62e400
    [    7.255221] chip->ops: 000000002b5abdbb
    [    7.255224] chip->base: 2
    [    7.255226] chip->npwm: 1
    [    7.255229] chip->of_xlate: 00000000617ff81a
    [    7.255232] chip->of_pwm_n_cells: 3
    [    7.255234] chip->list.prev: 00000000ad60268a
    [    7.255237] chip->list.next: 000000000752ab6c
    [    7.255239] chip->pwms: 00000000aa6b6bd7

    谢谢!

       Joshua Bourgeot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍然看到此问题?

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 Aparna 的登记入住。  

    我们能够通过恢复"c8135b5174145a65c72c4303f2752cc8cecf8d08 PWM:缩短 PWM_LOCK 互斥保持在 pwmchip_add ()"提交中的时间来解决该问题。

    请注意、6.12分支中不需要进行此更改、因为互斥量更改无关紧要、因为它们切换到 auto 互斥量语法。

    e2e.ti.com/.../0001_2D00_Revert_2D00_pwm_2D00_Reduce_2D00_time_2D00_the_2D00_pwm_5F00_lock_2D00_mutex_2D00_is_2D00_held_2D00_in.diff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonathan。 我将关闭该主题、因为通过恢复提交、您能够解决该问题。

    此致、

    Suren