This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:SDK 10:1080p OV5460不起作用

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468464/am62p-sdk-10-ov5460-at-1080p-doesn-t-work-anymore

器件型号:AM62P

工具与软件:

按照 Processor SDK for am62p 中所述的有关设置 ov5640以实现1080p 捕获显示的说明进行操作。 使用提供的命令设置传感器叠加层后:


=> setenv name_overlays ti/k3-am62x-sk-csi2-ov5640.dtbo



我运行了以下命令以尝试以1080p 和720p 进行视频流式传输



# gst-launch-1.0 libcamerasrc ! video/x-raw、width=1920、heigh=1080、format=UYVT autovideosink

# gst-launch-1.0 libcamerasrc ! video/x-raw、width=1920、heigh=1080、format=UYVT autovideosink



这些命令的结果如下所示:

  • 720p 测试结果显示一些视频伪影

  • 1080p 测试结果仅显示灰色视频

根据 am62p SDK 手册、TI 尚未以1080p 速度测试最新版本的 SDK 以及 ov5640。 该功能是否应该可以正常工作?或者1080p 视频流式传输对 ov5640无效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试另一个 dtbo: k3-am62x-sk-csi2-tevi-ov5640.dtbo? 这个叠加层会为传感器使用更高的时钟频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的隽忠:

    运行这个覆盖图可以使 PCam5C 以1080p 运行。 查看 TEVI 覆盖图后、我发现它采用24MHz 时钟频率、而 PCAM 覆盖图采用12MHz 时钟频率和固定时钟节点。 我使用了 PCAM 覆盖层并将其更改为24MHz、这也修复了我们的错误。 PCAM 具有12MHz 板载固定时钟、为什么将器件树中的时钟频率更改为错误的值会改变行为?

    谢谢!

    职位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是很确定这一点,但似乎有一些关于这个问题的讨论: https://lore.kernel.org/all/2wjwwyg2y42vse6vj6376vzruieb4c7e6ruw5de4ivc42bonvz@jmruiyfr4wo4/。

    此致、

    建中