This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:sk-tda4vm 板、Interbnet 访问问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468231/sk-tda4vm-sk-tda4vm-board-interbnet-access-problem

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

 尊敬的 TI 支持部门:

我在组织 SK-TDA4VM 板访问互联网时遇到问题、同时在本地网络中、我可以通过 SSH 访问该电路板、还可以对本地网络的计算机执行 ping 操作。

我尝试了 设置 路径通过

~$ ip route show

然后、我使用收到的信息

~$  route add -net 172.27.126.0/24 gw 172.27.126.1 eth0

or

~$ ip route add 172.27.126.0/24 via 172.27.126.1 dev eth0


两条命令均通过、没有错误。 但却不能上网。
此外、在执行这些命令后、我尝试重新启动网络服务。
命令已通过、但无法访问互联网

没有访问权限、我无法下载对我很重要的实用程序。
也许图像中的访问被制造商阻止?
我在这一问题上寻求帮助

此致

Igor Kovryga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查您的本地网络管理员是否基于 MAC 阻止他们?

    如果您在 本地互联网网络中连接以太网端口、您是否在互联网网络的同一域中从网络路由器获得 IP?
    请与您的本地网络团队联系一次。

    另外、请与网络团队核实并根据需要进行配置。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    你是对的。 它不是关于董事会,而是关于我的网络的组织。
    我将电路板连接到具有动态 IP 地址的路由器、然后执行该命令
    ~$ IP 路由显示
    我从该路由器收到 IP、只能连接到此路由器的节点。

    但我通过另一个子网使用静态 IP 访问 Internet。 将该子网的 IP 分配给主板后、就建立了 Internet 连接。
    此案例可以关闭。
    感谢您的帮助。

    此致、

    Igor Kovryga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    此致、
    Sudheer