This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在 AM62L EVM 上引导具有256MB DDR 配置的 Linux

Guru**** 2529580 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468496/faq-boot-linux-with-256mb-ddr-configurations-on-am62l-evm

器件型号:AM62L

工具与软件:

常见问题解答介绍了如何将 DDR 配置为256MB 以在 AM62L EVM 上引导 Linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要根据系统要求和设计配置 DDR 大小以引导 Linux 软件。 AM62L EVM 上有2GB LPDDR4。
    常见问题解答介绍了如何将 LPDDR4重新配置为256MB、以在 AM62L EVM 上引导 u-boot/Linux、例如 AM62L Linux EA 版本。

    -使用生成 u-boot 附带简单的 u-boot 补丁(am62l_evm_256MB_DDR.patch)
    -以下内容来自所连接的从 AM62L EVM 上的 SD 引导的引导日志(am62l_EA3_boot_256MB.log)

    ...
    DRAM:  256 MiB
    ...
    DRAM bank   = 0x0000000000000000
    -> start    = 0x0000000080000000
    -> size     = 0x0000000010000000
    
    - kernel log
    ...
    [    0.159468] Memory: 184960K/262144K available (12288K kernel code, 1226K rwdata, 4308K rodata, 2560K init, 602K bss, 38320K reserved, 32768K cma-reserved)
    ...
    root@am62lxx-evm:~# free
                   total        used        free      shared  buff/cache   available
    Mem:          226384      106908       17752        9084      118680      119476
    Swap:              0           0           0

    e2e.ti.com/.../am62l_5F00_evm_5F00_256MB_5F00_DDR.patch

    e2e.ti.com/.../am62l_5F00_ea3_5F00_boot_5F00_256MB.log