This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:LCPD-16535的权变措施(Linux SDK v10.01.00.04)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468963/j721exsomxevm-workaround-for-lcpd-16535-linux-sdk-v10-01-00-04

器件型号:J721EXSOMXEVM

工具与软件:

大家好

我们之前收到了 TI 的以下回复。

>> LCPD-16545计划为所有其他 SoC 的10.0 SDK 修复。
>> LCPD-16535计划为10.1 SDK 修复。

LCPD-16545被列为‘在本版本中关闭的先前版本中打开的问题’、但是、
LCPD-16535不再在发行说明页面上列出。

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/10_01_00_04/exports/docs/devices/J7_Family/linux/Release_Specific_Release_Notes.html#issues-opened-in-previous-releases-thated-closed-on-the-release

LCPD-16535何时关闭?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    Unknown 说:
    LCPD-16535不再出现在发行说明页上。

    我在内部进行了仔细检查、但 JIRA 在内部转移到了依赖的 RTOS 项目。 这就是它不再列在发行说明页上的原因。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    感谢您的答复。

    [报价 userid="35368" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468963/j721exsomxevm-workaround-for-lcpd-16535-linux-sdk-v10-01-00-04/5639095 #5639095"]我正在内部进行双重检查、但 JIRA 在内部转移到了依赖 RTOS 项目。 [报价]

    什么是"JIRA"。

    您能给我们详细介绍一下这个案例吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    什么是"JIRA"。

    它是 PDK-15004。 在 Linux 方面这不是问题、修复实际上在固件方面。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    描述 PDK-15004的 URL 是什么?
    需要向客户进行解释。

    我认为 LCPD-16535的问题已经解决了吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    描述 PDK-15004的 URL 是什么?

    我看不到这篇文章在外部发布。 我们将确保它正确显示在下一个 SDK 的版本说明中。

    我需要向我的客户解释。

    如果您具有以前的 SDK 中的链接、它与 LCPD-16535中的 JIRA 信息相同。

    我认为 LCPD-16535的问题已经得到解决、这是对的吗?

    我已在内部进行了检查、但这不是完全固定的。 所以,它仍然是开放的。

    此致

    Suman