This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:具有 MCU 和应用内核的 SK-LCD1接口

Guru**** 2469140 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, SK-LCD1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468544/sk-am62p-lp-sk-lcd1-interface-with-mcu-and-application-core

器件型号:SK-AM62P-LP
主题中讨论的其他器件: SK-LCD1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在 Android 平台上将 SK-AM62P-LP 与 SK-LCD1配合使用。

对于汽车仪表组、我们要求快速启动时间。

因此、我们需要您的支持以了解以下内容、请参阅随附的图像:

第1点:目标是使用在 FreeRTOS 中运行的 SoC 中存在的 MCU 内核来引导显示屏。

第2点:发送/接收来自在 Android OS 中工作的应用程序内核的信息以接管显示。

第3点:使用应用程序核心操作显示屏(Android OS)

我们需要支持以理解和实施以下内容:

1.如何通过 MCU 内核驱动显示?

2. MCU 与应用程序核心之间用于发送/接收信息的 IPC 机制是什么?

此致、

Praveen