This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:AM62A7:我们如何使用 SysConfig 和 FreeRTOS API 在 MCU-R5固件中配置和测试看门狗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469488/sk-am62a-lp-am62a7-how-do-we-configure-and-test-the-watchdog-in-the-the-mcu-r5-firmware-using-sysconfig-and-freertos-apis

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

Yocto-SDK:"09_01_00"
MCU-SDK:"MCU_PLUS_SDK_am62ax_09_02_00_38"
EVM:SK-AM62A-LP


与 MCU-R5中的硬件看门狗相关的问题。

1) MCU-R5是否支持硬件看门狗?
2) 2)我们如何使用 SysConfig 和 FreeRTOS API 在 MCU-R5固件中配置 HW-Watchdog?
3)是否有任何示例可用于在 MCU-R5中使用硬件看门狗并进行测试?


注意:我们在 MCU-R5内核上运行应用程序、以及在 A-53内核上运行的 Linux。


链接:- software-dl.ti.com/.../DRIVERS_WATCHDOG_PAGE.html

谢谢!
Nisarg