This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-SIP:我可以##39;未在"Get started"(自动检测) CCS20中找到 SK-AM62-SIP。

Guru**** 2468790 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-SIP, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463804/sk-am62-sip-i-can-t-found-sk-am62-sip-in-get-started-auto-detecttion-ccs20

器件型号:SK-AM62-SIP
主题中讨论的其他器件: SK-AM62B-P1

工具与软件:

尊敬的  代表:

我正在使用 SK-AM62-SIP 入门套件。

并在我的 PC 上安装了 ccs_20.0.1.00004_linux、mcu_plus_sdk_am62x_10_01_00_33、sysconfig-1.22.0_3893-setup 和 ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS (ubuntu22.04)。


CCS 20指南中、

我将 SK-AM62-SIP 板与 PC 连接在一起(ubuntu22.04)。

我在"Get started"(自动检测)中查看了 SK-AM62-SIP、但找不到它。
CCS 的 GetStarted 电路板列表(手动)不具有 SK-AM652-SIP。
我可以在 CCS 入门手册列表中找到 SK-AM62B-P1

然后、我在(菜单)"View"->"Resource Explorer"中找到了"Auto Detected" SK-AM652-SIP。


我对它有疑问。
问题是、SK-AM62-SIP 与 SK-AM62B-P1以及 SK-AM62-SIP。
或者我必须安装其他软件包。

请告诉我如何设置。

此致、

Jongbum Heur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongbum:

    感谢您的提问。 我已获取您的意见并进行处理。

    请等待一段时间再回来。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongbum:

    对于此处的延迟、我们深表歉意。

    我可以在目标配置文件中看到列出的器件。

    请参阅下图。

    我使用的是 CCS v20.02。

    此致、

    Tushar