This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:appMemCloseDmaBufFd ()中 dmaBufFD 的类型

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468660/tda4al-q1-type-of-dmabuffd-in-appmemclosedmabuffd

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好支持团队:

app_utils/mem 中除 appMemCloseDmaBufFD()外的所有函数的 dmaBufFd 参数类型均声明为 uin32_t、其中声明为 int32_t

这是不是有原因的、也可能是错误?

此致、
Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

     感谢您指出这一点。 我已就此问题提出内部 JIRA。

    放置内部 JIRA 链路以实现 TI 的跟踪目的

    jira.itg.ti.com/.../ADASVISION-6512

    我将根据 JIRA 更新返回修复版本

    此致、

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    感谢您的确认!

    此致、
    Marco