This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:请求 CSI 接口的 IBIS 模型

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469487/am62p-q1-request-for-ibis-model-for-csi-interface

器件型号:AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

嗨、团队:  

我撰写本文的目的是向您申请除 TI 网站(修订版 A)上提供的模型之外的 AM62P IBIS 模型。
 TI 网站(修订版 A)上提供了 IBIS 模型、但同一 IBIS 中缺少 CSI 接口引脚的数据。  
请执行必要的操作。
下面提到了可在 TI 网站上获得的 IBIS 的链接。
www.ti.com/.../TS3DV642

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankit Yadav、

    感谢您的提问。

    [报价 userid="567383" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469487/am62p-q1-request-for-ibis-model-for-csi-interface TI 网站(修订版 A)提供 IBIS 模型、但同一 IBIS 中缺少 CSI 接口引脚数据。  
    请执行必要的操作。
    下面提到了可在 TI 网站上获得的 IBIS 的链接。
    www.ti.com/.../TS3DV642

    相关链接指向以下链接

    TS3DV642

    适用于 DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0的6Gbps 12通道差动1至2和2至1多路复用器

    如果查询适用于 AM62P

    请使用 AMI 模型

    很有用

    AM62Px Sitara AMI 模型

    SPRM826.ZIP (61927 KB)- IBIS-AMI 模型
    此致、
    Sreenivasa