主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
大家好、团队成员:
我在我们的新开发中使用 AM62A7-Q1器件、因为 使用了参考 EVK 文件"NAND" OSPI 闪存"W35N01JWTBAG" 128MB 器件。 我必须使用"NOR" 64MB 大小的闪存 IC。
如果我从 NAND 转为使用 NOR 闪存技术、从 两个角度(潜在软件和硬件)看、所有事项都将发生变化、您能给我提供帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我在我们的新开发中使用 AM62A7-Q1器件、因为 使用了参考 EVK 文件"NAND" OSPI 闪存"W35N01JWTBAG" 128MB 器件。 我必须使用"NOR" 64MB 大小的闪存 IC。
如果我从 NAND 转为使用 NOR 闪存技术、从 两个角度(潜在软件和硬件)看、所有事项都将发生变化、您能给我提供帮助吗?
您好!
感谢您的提问。
请参阅软件构建表、以查看支持的组合列表。 您可以在以下位置找到它: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/10_01_00_33/exports/docs/build_sheet/am62a-sw-buildsheet.html
[quote userid="559386" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469111/am62a7-q1-nand-flash-and-nor-flash-compatiblity 如果我从 NAND 转为 NOR 闪存技术、您能给我提供帮助吗?从 两个角度来看、什么都将发生变化目前 AM62A SoC 上不支持 NOR 闪存器件、因为 TI AM62A EVM 默认具有 NAND 闪存器件。 因此、应用/示例作为 MCU 加 SDK 封装的一部分提供、并使用 NAND 闪存器件进行了测试。
但要使用 NOR 闪存器件、您只需确保线路 D0...D7以及 CS 线路(CS0或 CS1)和时钟线路 DQS 线路正确连接到闪存器件。 请参阅随附的屏幕截图:

在代码中、您不需要进行任何更改、只需确保在 SysConfig 中选择了正确的配置。
应该是这样。 但如果您继续尝试、请考虑我的上述评论、即 AM62A 目前不支持该功能。
此致、
Vaibhav