This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:/opt/model_zoo 中的定制训练模型实现

Guru**** 2468780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468118/edge-ai-studio-custom-trained-model-implementation-in-opt-model_zoo

器件型号:EDGE-AI-STUDIO

工具与软件:

专家、您好!

如何添加经过训练的自定义文件 "Model (模型)"以选择模型。 在/opt/model_zoo 中存在该模型、但未显示在 edgeai-gui-app 的 GUI 中 . 此下拉列表最多仅显示10个模型、model_zoo 目录还包含许多 ti 模型。 但它没有显示在 GUI 中。


有没有 命名模型的首选格式

请在下面附上图像以供您理解。

提前感谢、

Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajan、您好!

    我把这个主题提请 EdgeAI 团队的注意。 他们将能够提供最好的协助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该下拉列表从/opt/model_zoo.中进行了筛选 您可以从 /opt/oob-demo-assets/allowedModels.txt.看到并添加模型名称(假设父级为/opt/model_zoo)

    没有推荐的命名格式。 TI 模型的约定通常遵循一种模式、例如 ONR-SS-8610-deeplabv3lite-mobv2-ade20k32-512x512:

    • 运行时、如 onr、onnxruntime 或 tfl (对于 tensorflow-lite)
    • 任务类型、例如用于语义分割的 SS 和用于物体检测的 OD
    • 数字标识符、实际上只对 TI 内部的情况很重要、以便我们可以更轻松地管理我们的 Model Zoo。 有助于更快地到达一个模型。 这里有一些约定/分组、但同样不是很重要。
    • 模型名称,可能是几个'字'长,像 deeplabv3lite-mobv2
    • 对其进行训练的数据集、例如 ade20k32或 COCO
    • 如果不是分类模型、则可以包含输入分辨率、例如512x512或640x480

    BR、
    Reese  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reese、您好!  

    感谢您对模型命名的阐释。  
    您能解决这个问题吗 :https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469078/edge-ai-studio-how-to-access-log-of-edgeai-gui-app

    BR、

    Sajan