This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J-Q1:SPRZ455E 问题影响 SR1.0和 SR 2.0、但不影响 SR1.1

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463010/dra829j-q1-sprz455e-issues-affecting-sr1-0-and-sr-2-0-but-not-sr1-1

器件型号:DRA829J-Q1

工具与软件:

SPRZ455E 表1-2列出了影响 SR 1.0、不影响 SR1.1、现在影响 SR2.0的几个顾问文档。

(例如 i2081、i2117、i2179.

正确吗、我想 SR 2.0源自 SR 1.1?

此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此项目的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、没错、这些是错字。 影响 SR1.0但不影响 SR1.1的所有公告也不影响 SR.0。 我们正在发布一个新版本、其中包含已更正的内容。