This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Jacinto 7器件是否支持 Android?

Guru**** 2469720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468937/tda4vm-is-jacinto-7-device-supports-android

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 团队:

在浏览 TI Git 存储库时、我在 Android 存储库中看到一条注释、指出支持 j721e:

  "适用于 TI 处理器的稳定 Android 版本;支持的 SoC:Jacinto (DRA7xx、J721E)、Sitara (AM43xx、AM57xx、AM65x)- TI 处理器的 Android 清单。"

  (https://git.ti.com/cgit/android/manifest/)

不过、我在 Jacinto Processor SDK 中没有遇到任何与 Android 相关的项目。 是否有单独的指南或相关文档?

我们计划将 Android 移植到 TDA4VM 处理器。 非常感谢提供任何相关材料或支持。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有在 TDA4VM 上验证 Android。 不过、您能否帮助我们解释一下您为什么需要在 TDA4VM 上使用 Android?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们正在研究在 TDA4VM 芯片组上运行 Android 或 Android Automotive OS 的可行性。 即使在虚拟机管理程序之上也是如此。
    但目前不用于商业或官方目的。

    是否有在 TDA4VM 处理器上支持 Android 的未来计划?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使 TI 并未在 TDA4VM 上正式支持 Android、如果有任何文档或信息有关于其他基于 TI Arm A72的芯片组的 Android 支持、请与我们分享。 如果可能、我们将尝试针对 TDA4VM 对其进行修改和调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    [报价 userid="593646" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468937/tda4vm-is-jacinto-7-device-supports-android/5637550 #5637550"]

    是否有在 TDA4VM 处理器上支持 Android 的未来计划?

    [报价]

    目前还没有计划在 TDA4VM 上提供 Android SDK 支持。

    如果有任何关于其他基于 TI Arm A72的芯片组的 Android 支持的文档或信息、请与我们分享该文档或信息。 如果可能、我们将尝试针对 TDA4VM 对其进行修改和调整。[/QUOT]

    我们没有任何可供共享的文档来说明基于 TI ARM A72的器件。 但是、我们最近的一个在 AM62X 上(基于 A53)。 请参阅此处:  https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-ANDROID - AM62X

    谢谢。