This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR 裕度工具

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468988/am625-ddr-margin-tool

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

工具与软件:

客户 决定首先在我们的 AM62开发板(即"SK-AM62")上运行 DDR margin 工具。 这样、我们就获得了已知的良好比较结果、并了解了如何使用此工具。

 

但它们似乎遇到了问题。 似乎该工具要么所有的事情都失败、要么他们在做一些错误的事情。  

 

经过一些调查后、他们注意到的其中一件事是、该工具似乎只能与 LPDDR4配合使用、而不能与 DDR4配合使用。 这是真的、还是他们只是在某个地方输入了错误的设置?

 

如果该工具可以仅使用 LPDDR4、那么似乎它甚至无法在所有 TI EVM 套件上运行、这会令人困惑。 一般而言、该工具似乎仅在内部提到它仅适用于 LPDDR4、这使之更加令人困惑。

 

我附上了一些他们尝试在 SK-AM62 EVM 上运行此工具时看到的输出。  

 e2e.ti.com/.../0486 MARGIN-TOOL-OUTPUT.txt

e2e.ti.com/.../0486.evm_5F00_results.txt

e2e.ti.com/.../4111.evm_5F00_results.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    正确、该工具当前仅支持 LPDDR4、因为它用于所有 Sitara 器件、而其中一些器件仅支持 DDR4。 目前尚未计划支持 DDR4、但我们正在研究支持。  

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    对使用 DDR4的客户有何指导?  有哪些测试选项可用于验证设计?

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lawrence、

    我们在以下网址上提供了 DDR 电路板设计和布局指南:www.ti.com/.../sprad06、该指南应该有助于进行电路板设计和仿真。

    对于实际的电路板测试、大多数客户已经考虑了验证策略、但基本的开端就是运行开源 memtester (Linux 内置一个)。 更复杂的验证策略类似于在不同温度下的热室中运行多个电路板、但这是客户的特权。

    此致、

    卢卡斯