This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:GPIO 的传播延迟

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466468/tda4vm-q1-propagation-delay-for-gpio

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

您好、为了满足我们的延迟要求、我们想知道特定 GPIO 的传播延迟、从 TDA4写入寄存器(以使 GPIO 生效)到 GPIO 生效为止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以运行一些性能分析测试、并提供 GPIO 的估计传播延迟时间。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="639811" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466468/tda4vm-q1-propagation-delay-for-gpio "]从 TDA4写入寄存器的那一刻(使 GPIO 生效)到 GPIO 生效之间的这段时间。  [报价]

    您能解释一下"写入寄存器"是什么意思吗? 您的意思是从某个内核尝试写入 GPIO 寄存器时开始、还是从该值锁存到 GPIO 寄存器中时?  

    此外、您能否 更深入地了解延迟要求(您要尝试实现什么)?

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    我们正在尝试测量/估算从 TDA4 SoC 到串行器(位于摄像头上)的传播延迟。 SoC 和解串器之间通过 GPIO 连接。 应用程序写入逻辑高电平以在其中一个 GPIO 上驱动到 GPIO 生效之间的延迟是我们感兴趣的领域

    TDA4 -->解串器-> GMSL 链接-->串行器-->成像器  

    --- soc---------------                 --- 照相机---

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用程序写入逻辑高电平以在其中一个 GPIO 上驱动的时间之间的延迟

    如果您想了解从应用软件发送写入请求到完全延迟的情况、 这可能会因发起者和软件/系统流量而异、因此我们不太可能提供这些信息。  

    此致、
    Kevin