This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:请求寄存器名称[pid]

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484674/am625-request-for-register-name-pid

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的先生

我正在阅读  TI 的技术参考手册[AM62x 处理器器件版本1.0
德州仪器(TI)产品系列]。 我将本手册附在这封邮件中。

不幸的是、[pid](CBASS0物理地址:45B0 8000h、WKUP_CBASS0物理)的信息
地址:45B0 3000h)。 (第205页)不在手册中。

我单击了  表14-4中链接的[pid]、但未能访问正确的信息、仅访问了[pid](MCU_CBASS0物理地址:45B0 2000h)

(第316页)链接可用。

 〇〇〇〇 需要 〇〇〇〇h [pid](CBASS0 Physical Address:45B0 8000h、WKUP_CBASS0 Physical)的[reset = R θ JA_R ]信息
地址:45B0 3000h)。

您可以给出答案吗?

谢谢!

鹤谷启介

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
DMC 股份有限公司
"电路设计"部分

鹤谷启介

大阪市西区内本町1-12-4 Shinanobashi-Toyo 大厦5楼

550-0004日本

:电话:+81-6-6147-6645

传真:+81-6-6210-5475
电子邮件
tsuruya.keisuke@dush.co.jp

https://www.dush.co.jp/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

e2e.ti.com/.../spruiv7b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Tsuruya Keisuke

    感谢您的提问。

    我来审核一下问题并在内部进行检查。

    此致、

    Sreenivasa