This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320C40:用于 C40处理器的仿真器

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482376/sm320c40-simulator-for-c40-processor

器件型号:SM320C40

工具与软件:

我有一些旧的 C 代码,其中包括对 FFFT_RL ()汇编函数的调用。 我需要在现代 PC 上运行此代码、以便将其输出与我们的移植实现进行比较。  

是否有任何类型的仿真器或仿真器软件可以运行 C40汇编代码?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    这是一个非常旧的器件、我们无法再为其提供硬件或软件支持。

    我不知道有任何仍然用于该器件的软件工具。 我将您的主题帖发送给另一位团队成员、以仔细检查我是否有不知道的内容。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve

    我正在为您检查这一点。

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve

    您是否拥有或拥有 Code Composer Studio V4.1?  

    这是该处理器上的一项新开发吗?  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,但我可以尝试得到它。 我使用的是 Windows 11、我不确定它是否能在此操作系统上运行。  
    这是对在该处理器上实现的旧设计进行的重新设计。 重新设计将传统代码移植到 Zynq UltraScale+ SoC。 我们希望能够运行旧版 C40代码、以便确认移植的重新设计代码是否与旧版设计的功能匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve

    您可能需要 Code Composer Studio v4、因为它包含仿真器。 代码受限版本可能是最好的选择。

    从此处下载: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO

    注:它可能只能在使用较旧的操作系统时工作。  

    -保罗